欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

顶出销及其类型

  • 2022.03.15 17:40:33
  • 米思米
  • 1412

在从注塑成型模具中取出成型产品时,几乎总要使用顶出销这种基础部件。从注塑成型模具中取出成型产品时,成型产品的温度一般为50~300℃左右,所以人工手动取出成型产品存在导致烫伤的风险,非常危险。另外,由于树脂的成型收缩,成型产品可能会被收缩力牢固固定在模具可动侧(通常情况下),因此需要以比收缩力更大的力取出成型产品。采用钢制顶出销可以安全且轻松地取出成型产品。

最初的顶出销是使用钢轴,通过焊接或嵌合固定、锻造变形为肩型形状等方法加工出用于固定顶出销的肩型部分。但是,通过这些方法制造的顶出销在更换时相互不兼容,且加工费用也很昂贵。因此,我们开发了一种标准化大批量生产相同形状顶出销的方法,从而能够制造出具备兼容性的廉价顶出销,并一直持续到今天。

关于顶出销的材质,最初大多采用SKS3(合金工具钢),但由于其断裂强度低,所以后来改为使用SKD61(热作工具钢)制造。为了提升强度和耐磨性,还采用了SKH5(高速钢)来制造。

此外,还可提供诸如使用不锈钢以提高耐腐蚀性、使用铜合金以提高冷却效率等的特殊用途顶出销。

在直推杆的情况下,顶出销的形状一般是由直杆部分(滑动部分)、直杆部分(非滑动部分)和肩形部分构成。直杆部分(滑动部分)插入型芯的安装孔中,并在每次注塑时发生摩擦移动,因此需要高精度机械加工,并且需要高精度地完成表面粗糙度的精加工。如果顶出销的圆周方向的尺寸加工精度不足,熔融树脂会进入间隙中产生毛刺,而如果不能维持适当的间隙,则顶出销不能正常移动,可能会因擦伤而导致顶出销折断。滑动部分经过淬火硬化处理以提高耐磨性。

另一方面,直杆部分(非滑动部分)是与肩形部分配合的部分。由于肩形部分的根部急剧变为阶梯形状,所以作用在顶出销上的压缩应力、弯曲应力、扭转会导致应力集中在顶角部分的根部。因此,有时会在肩形部分根部或附近进行退火以释放应力。虽然表面硬度降低,但可以避免因冲击而损坏的风险。

为了提高顶出销的断裂强度,加工成带台阶顶出销形状也是一个好办法。通过加粗根部,可大幅度改善屈曲强度。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities